This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:电感器选择

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61098, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982848/tps61322-inductor-selection

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件:TPS61098TPS61099

您好!

我们的客户正在寻找一种使用 TPS613222A 获得更高效率的方法、因此我通过运行 WEBENCH 来了解最有效的电感器。 由于电感器是固定开关频率的参数之一、因此电感器越大、开关频率越低。 最后、客户将通过降低开关频率来实现更高的效率。

但是、WEBECH 不建议使用高于2.2uH 的电感器、而数据表中指定的 TPS613222A 能够使用高达13uH 的电感器。

请告诉我 TPS613222A 是否禁止大于2.2uH 的电感器。 我们的客户测试条件是 Vin=3.3V、Vout=5V、Iout=30mA。

此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IMI:

    可以选择仍在建议表中的较大电感。 但是、较大的电感可能需要较大的 Cout 才能保持环路稳定。

    客户的效率目标是什么? 对于此类轻负载、TPS61098和 TPS61099可以很好地工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我是否了解 WEBECH 设计工作不正常? WEBENCH 禁止选择>4.7uH 的电感器。

    我还 通过 WEBENCH 检查了效率差异、发现效率提高了2%至3%。

    即使它可能来自 DRC 差异、但降低开关频率也有助于提高效率。

    我还了解 TPS61099或 TPS61098是最佳产品、但客户的首要任务是价格。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IMI:

    如果电感过大、则会由于右半相零而导致环路损坏。 但我认为、如果 L 在10uH 以内、风险不大。 最好进行负载瞬态测试以确保这一点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我明白了。