This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80 30A 放电

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984660/bq40z80-bq40z80-30a-discharge

器件型号:BQ40Z80

你(们)好

客户设计了原理图、发现当放电电流为30A 时、监测计将暂时断电、然后很快恢复、例如重新启动监测计。

Rsense 从1Mohm 更改为0.5m Ω、重新启动现象消失。

电池连接到电机以供电、实际最大放电电流约为30A。

请就这一现象提出一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    重新启动行为只是 FET 关闭还是关断? 您是否检查了 PBI 引脚?

    此致、

    李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jayden

    感谢您的回复。

    重新启动行为只是 FET 关闭。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    请提供 PBI 引脚、Vcc 引脚和 Bat 引脚的波形。 还提供日志文件和 gg 文件。 谢谢!

    此致、

    Jayden