This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085T:选择输入电容器最大电压

Guru**** 2594630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985814/tps61085t-choose-input-capacitor-max-voltage

器件型号:TPS61085T

你(们)好

我使用  TPS61085T 设计升压转换器。

输入电压为+3.0 ~+4.2V (锂离子)、输出电压为+9V。

我有一个问题、输入电容器(CIN=10uF、CBY=1uF)电压是否必须为16V? =>请参阅数据表第9页[8.2典型应用。]

我可以使用电容器(CIN=10uF、CBY=1uF)+6.3V 吗? =>4.2V*1.414 =5.95V, 我的意见是1.414倍。

如果必须设计<+16V 的电压、我将更改多个电容器。 这很重要、因为成本会增加。

最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、您可以使用6.3V 额定电压的陶瓷电容器作为输入电容器。  

    陶瓷电容器在直流偏置下具有降额效应。 当工作直流电压接近其额定电压时、其有效电容将大幅降低。 您可能会看到更大的输入电压纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    感谢您的回复^^