This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2991:输出电压

Guru**** 2519870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985740/lm2991-output-voltage

器件型号:LM2991

您好!

我现在使用的 LM2991的输入电压=-5V、输出电压=-2V、输出电流= 0.3Amath。

但是、要解决该问题、我需要在-1.55V 时使用 LM2991 Vout。

当我参考数据表时、Vout 典型值为-2V、但没有最小值

由于 Vref =-1.21V、我认为可以输出 Vout =-1.55V、这是正确的吗?

我认为 R2 = 750欧姆、R1 = 2.7k 欧姆。 并且我的电路电流最小为40mA、因此最小负载没有问题。

此致、

Ikuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikoo、

    数据表中没有任何明显的迹象、这表明您无法将此器件降至输出电压的基准电压。  根据您的条件、-1.55V 似乎可以正常工作。  不过、早在1994年、数据表就在其数据表中列出了这个-2V 最小值。  您可能需要对此进行测试、以确认您可以实现-1.55V。  

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen San、

    感谢你的答复。
    我将确认并按照您的建议使用它。

    此致、

    Ikuo