This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD15380F3:泄漏电流

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD15380F3, CSD13385F5, CSD13380F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986076/csd15380f3-leakage-current

器件型号:CSD15380F3
主题中讨论的其他器件: CSD13385F5、 CSD13380F3

大家好、  

我们可以看到、它在25°C 时为漏源提供了50nA 的最大泄漏电流、但我已经了解到、有时最大值列下的电流值实际上可以指示125°C。 是否存在其他泄漏电流最低的 MOSFET。

提前感谢您。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的查询。 我们的 FET 数据表中指定的泄漏电流 IGSS 和 IDSS 在25°C (而非125°C)下工作。 泄漏电流具有正温度系数。 请参阅此 技术文章中的图4和图5 、其中显示了我们的一些 FET 的泄漏如何随温度变化。 一般而言、我们的所有 FET 都具有类似的特性。 具有最低额定泄漏电流的 FET 包括 CSD15380F3、CSD13380F3和 CSD13385F5。

    谢谢、

    John Wallace

    TI FET 应用