This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:我对 LM5175和双功率 MOSFET 有一些疑问。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, CSD87353Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984941/lm5175-i-have-some-question-about-lm5175-and-dual-power-mosfet

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: CSD87353Q5D

大家好!我对 LM5175和双功率 MOSFET 有一些疑问。

我使用 LM5175 IC 开发降压/升压电源模块。 这种情况非常好。

输入:9V~36V

2.输出电压:12V

输出电流:5A

4.模式:DCM +断续启用。

5.软件频率:330KHz

**我必须设计主板,我将在板上设计 LM5175电源系统。

我设计的主板尺寸是一种小型封装。 因此、应使用小尺寸组件来减小主板尺寸。

1.我可以在 LM5175电源原理图中使用双功率 MOSFET 吗?

2.是否有任何双 MOSFET (TI 供应商)产品值得推荐?

**目前,我的 LM5175原理图在主板中设计了单个功率 MOSFET *4 EA。

因此、我希望将单功率 MOSFET 更换为双功率 MOSFET (TI 供应商)

如果你给我一个答复,我真的很感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoonju 您好!

    1、只要您确保封装能够处理功率耗散、就可以使用2个双 MOSFET。

    让我将此问题发送给 TI MOSFET 专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoonju、

    我们的应用专家将一直到星期一、届时他将了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoonju、您好!

    再次感谢您关注 TI 产品。 对于降压 FET、我们产品系列中唯一的双路60V 器件采用 SO8封装、导通电阻对于您的应用而言过高。 对于较低电压的升压 FET、我们提供了采用半桥配置并具有堆叠裸片的电源块。 假设这些 FET 大致对称(导通电阻相同或几乎相同)、唯一可能起作用的产品是具有典型2.8m Ω 顶部 FET 和2.1m Ω 底部 FET 的 CSD87353Q5D。 这比 LM5175 EVM 上使用的 FET 高得多的导通电阻、会导致不可接受的功率损耗。

    电源块已针对同步降压应用进行了优化和特性化。 在采用 LM5175控制器的降压/升压转换器中、尚未对其进行评估。 我们已使用该控制器测试了一些分立式 FET。 由于我们的 FET 开关速度非常快、并且具有一个"小尺寸"体二极管、因此我们看到负电压尖峰超过了控制器的绝对最大额定值。 为了保护控制器、必须添加外部组件以降低 FET 的速度、从而增加功率损耗、从而降低效率并减少散热。

    话虽如此、我相信我们没有适合您应用的好双 FET 解决方案。

    谢谢、

    John Wallace

    TI FET 应用