This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC100-Q1:有关功能安全的问题文档

Guru**** 664650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC100-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160229/tps1hc100-q1-questions-about-functional-safety-doc

器件型号:TPS1HC100-Q1

您好、专家、

我们的客户阅读了"TPS1HC100-Q1功能安全"、他们有一些问题。

问题1:

 (FIT)率与 故障模式分布(FMD)和引脚故障模式分析(引脚 FMA)之间的关系是什么? 是否相关?

在 (FIT)率器件中、有两种类型:裸片时基故障和封装时基故障。 但在稍后的 故障模式分布(FMD)部件和引脚故障模式分析(引脚 FMA)中,客户认为 FMD 与裸片时基故障率相关,引脚 FMA 与 封装时基故障相关。 但这里有一个问题、如果是、封装拟合应该包含更多的引脚。  

您是否可以帮助解释他们的关系? 谢谢。

问题2:

具体而言 、我们是否具有 接地短路故障模式以及有关 VBB 引脚的相应故障率信息?  

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    对于问题1:

    FMD 和 FMA 都应参考总故障率-由芯片故障或封装故障导致。 例如、对于 FMA、如果引脚短接至 GND、则可能会损坏封装、芯片或两者。

    对于问题2:

    VBB 引脚短接至 GND 时的故障模式问题是什么? 当 VBB 短接至 GND 时、器件将在输入端看到0V 并且不起作用、但不会对器件造成损坏。 它处于故障影响 B 类、这意味着器件不会损坏、但会因 UVLO 而丧失功能。

    此致、

    您好