This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:LM3880

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5402, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985685/lm3880-lm3880

器件型号:LM3880
主题中讨论的其他器件:PMP10613ADS5402

你(们)好

我正在设计新的 Zynq 7030电路(XC7Z030-2FFG676I)、并一直在进行电源定序。  我发现 PMP10613非常有用、并且我知道它适用于更强大的 Zynq 芯片(7045)。  我提出了一个主要基于该概念但使用不同器件的设计。  我这样做是因为在我的电路上、将会有一个 TI ADC (ADS5402)、因此我希望将开关噪声和所有其他噪声源(辐射和传导噪声)保持在最低水平。  我将 ADI SILENT SWITCHER 2系列用于直流/直流转换器、但除此之外、几乎所有其他部件都是 TI。 另一个区别是、必须生成4.6V 电压真的很不方便、我想使用3.8V 直流/直流电源运行它、并使用 LDO 获得3.3V 电压。  有人能不能看一下这个、告诉我它是否看起来是明智的。  欢迎所有评论。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     LM3880是一种三通道定序、对下游电源不关心。

    您是否在寻找 总体解决方案的评论? 如果是、我需要将此帖子转移给不同的团队。  

    此致

    Yihe