This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:零功率耗散

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159683/tps40055-zero-power-dissipation

器件型号:TPS40055

大家好、

您能在下面帮助我们解决客户的问题吗?

kΩ 表第5页的 μA 条件"TA =–40°C 至85°C、VIN = 24V 直流、RT = 90.9k Ω、IKFF = 150 μ A、Fsw = 500kHz、所有参数均为零功耗"。 如何设置评估板以实现"零功耗"?

您能否提供用于通过物料清单推导规格值(第5-6页)的评估板原理图?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    这些是 TI 生产线上的测试条件、我们在生产线上未使用 EVM。  

      不允许在 TI 外部披露生产线中 ATE 测试板的原理图。

    '零功率耗散……'  表示当 TJ 处于 –40°C 至85°C 的范围内时、可保证电气特性表中的最小值/典型值/最大值 这并不意味着器件在生产测试期间消耗零功耗。

    -李家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。 我收到了我们客户的反馈。

    您能否提供与生产测试所用 EVM 等效的组件值(电阻器和电容器)? 您用于实现 IKFF=150uA 的值? 生产时的 Vo (直流输出电压)电平是多少? 我知道您在数据表中有计算组件值的示例、但我们可以更快地使用您在生产中使用的相同组件值来验证器件是否符合规格。 非常感谢!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    正如我提到过的、不允许在 TI 外部公开 ATE 测试板的原理图/BOM。  

    当测试条件中提到电流量时、这意味着电流量由 ATE 控制。  

    -Eric Lee