This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:内置 C 稳定性

Guru**** 2530730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985636/lm61495-q1-i-c-stability

器件型号:LM61495-Q1

大家好。 我希望设计线路中等功率直流/直流电源。

我希望使用您的新 IC LM61495QRPHRQ1。

A.这是一个稳定的 IC 吗?

b.降低 IC 上的功率耗散是否有任何特殊要求?

C.它是否可以使用2层 PCB 进行设计?

d. 您是否具有升压转换器(内置 MOSFET)的等效器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    答:是的、这款新器件已经过功能稳定性测试、对于需要高输出电流的降压应用而言、应该是一款很好的器件。

    b.数据表提供了效率曲线、以帮助突出显示器件的预期功耗性能。 如果您想充分利用该器件的效率、可以将该器件置于自动模式、以便在轻负载下实现高效率。

    C.根据您的环境温度和功率要求、2层可能是足够的、也可能不足够。 这一切 取决于您的特定应用条件、PCB 布局以及是否需要使用散热器。

    d.我建议创建一个 E2E 问题、询问您要查找的升压转换器的具体问题。 相应的应用工程师将被分配到该主题、并帮助指导您找到推荐的器件。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy。 非常感谢。 这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。

    如果没有其他问题、我将关闭此主题。