This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:无法通过检测阶段

Guru**** 2524240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, BOOST-PSEMTHR-007, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136693/tps23755-unable-to-pass-the-detection-phase

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件: BOOST-PSEMTHR-007USB2ANY

尊敬的团队

我基于评估板设计了 TPS23755、但当我尝试操作它时、它没有经过检测阶段。
我将向您发送原理图和波形、以便您进行检查。

PoE 注入器:TP-Link TL-PoE150S


[VPD - VSS]

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    感谢您与我们联系!

    从波形中可以看出、检测失败、未进入分类步骤。

    要通过检测、您应该具有正确的检测电阻器和电容器。 24.9kOhm 检测电阻正确。 Vdd-VSS 之间的检测电容应小于0.15uF、以实现可靠的检测。 您可以尝试下面显示的方法、如果您有任何疑问、请告知我们。

    1.我能看到整流器电路的全图吗? 这可能是检测失败的原因。 您可以尝试 对该电路进行降序、然后重试。

    2.在极少数情况下、屏蔽以太网电缆或其他 PCB 部件具有更大的寄生电容、可能导致检测故障。 您可以尝试将 C1219从0.1uF 替换为0.047uF、然后重试。

    3.短接 FIL1201和 FIL1202,然后重试。

    4.将 TI 的 TPS23861EVM 和 BOOST-PSEMTHR-007与我们的 GUI 配合使用可帮助诊断检测问题。 您可以通过以下链接申请免费样片(按器件型号搜索并为每个器件申请1个免费样片)。 同时 、还需要一个 USB2ANY 适配器。

    https://tisamples.ti.com/order/tisamples/en/

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dian!

    谢谢您、我们已通过检测阶段。

    请允许我进行额外检查。
    在我们的电路中、我们没有根据数据表中的8.2.2.5将电阻器连接到 CLS、这是一个问题吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    很高兴听到您通过了检测! 我是否可以知道造成这种情况的根本原因?

    对于8.2.2.5、如果没有分级电阻、则检测电流应为0mA。 它仍然可以通过分类、 PSE 会将 PD 视为0类。 如果您正在寻找不同于 0类的负载功率、请选择合适的分级电阻器。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    很高兴知道检测已通过! 我现在要 关闭这个线程。 如果您有任何其他问题、 可以打开一个新主题。

    此致、

    Diang