Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952EVM 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
大家好、
你好。
我们的客户正在使用 BQ76952EVM、 并在 bqStudio 中读取电流和电压数据。 对于电池1在查询 0x14后的电压数据、十六进制接收与电池上的实际电压匹配、但当它们在 CC2下读取电流数据时、通过查询0x3A -5200 mA 电流的数据字节、得到的是87EB、而不是 EB87。 配置是否正确? 这是屏幕截图。

此致、
卡洛