This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关76952的一些问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984983/bq76952-some-question-about-76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76942

发送  子命令时是否必须发送总和,BQ76942、BQ76952软件开发指南 阅读  DEVICE_NUMBER - 0x0001 不要发送校验和

2.在发送子命令之前,我是否需要进入配置更新模式

3.上电需要多长时间(初始化时间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    由于您在 以下不同的主题中询问了这些问题、我将关闭此主题:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/984995

    我将在另一个主题中回答问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    读取子命令时不需要发送校验和。我仍然不需要检查和、当我从 bq76952读取数据时、BQ76942、BQ76952软件开发指南读取  DEVICE_NUMBER 不要执行此操作、那么我如何正确或不正确地使用数据、使用带有 CRC 的 I2C?

    2.我测试平衡,开路正常,但当我打开平衡环时,电压将发生变化,即使我使用慢 环路减慢 (1)。 我关闭了平衡杆、但它不起作用、平衡就像自己控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    当然、您可以在读取数据时使用校验和来验证数据是否正确。 CRC 是另一个很好的选择。

    我不太理解您对#2的描述。 您能更详细地描述一下吗?

    谢谢、此致、

    Matt