This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:[TPS2378] TPS2378相关查询和原理图审阅

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134524/tps2378-tps2378-tps2378-related-inquiry-and-schematic-review

器件型号:TPS2378

 大家好、TI 支持团队

我收到了客户的问询、如下所示。

e2e.ti.com/.../Inquiries-related-to-the-TPS2378-circuit-diagram.xlsx

我要求您将其整理到 Excel 文件中、请查看附加的电路图。

e2e.ti.com/.../1220.PoE_5F00_circuit.pdf

由于我们需要继续处理 PCB 页面、请尽快回复。

谢谢。

BR、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  MJ:

    感谢您的文档。

    我们目前正在为客户查看多个原理图。 请让我们的团队有时间进行审核并提供反馈。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    *关于下面热插拔 MOSFET 的操作,如果使用 PoE 电源,FET 打开,并且使用直流适配器(+5V)时,则将其视为关闭。 对吧?

    在正常运行和使用 APD 引脚时、答案是肯定的。

    *目前,请检查接地连接关系,如 VSS、RTN 和适配器 GND。 (操作无异常)

    您的接地表在正常运行时是正确的。 请注意、热插拔是一个 N 通道 MOSFET、因此它具有体二极管、只能是单向断路器。

    *在下表中黄色电池的 GND 连接中仅连接 PoE 时,所有 GND 都很短。 与 VSS 连接时是否不会出现问题?

    请查看 TPS2378数据表的浪涌状态。 VSS 之后将有140mA 的钳位浪涌电流为电容充电。 之后、VSS 和 RTN 短路。  

    *备选案文3,PoE 优先级正在考虑之中。 在这种情况下、请详细说明接地的连接关系、例如 RTN、VSS、适配器 GND (APD-)、电源电路(使用 TPS2378DDA) GND 等

    默认情况下,当使用 APD 时,适配器具有较高的优先级。 为了使 PoE 具有更高的优先级、需要将 APD 连接到 RTN。 此外、您可能还需要使用2个 ORing 二极管(假设在两个二极管都导通时 V_PoE 高于 V_adapter)。 当 V_PoE 关闭时、左侧 ORing 二极管确保0.1uF 电容器不能由适配器充电(如果0.1uF 电容器具有初始电压、则可能会阻止使用 PSE 进行检测和分类)。 不过、这仅供 PoE 和适配器考虑。 还需要考虑下游电路的序列。

    对于原理图、我将在下周进行检查。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    有关 PoE 的两个问题:

    1.能否显示 RJ-45输入端口的详细引脚配置? 我不是很理解现有的图。

    2.电容 C17和 C18需要具有较高的 PoE 额定电压(正常情况下为37 - 57输入电压)。 同时、VDD-VSS 之间的总电容(热插拔开启之前)应小于0.15uF 、包括寄生电容。 通常使用0.1uF 电容。

    我不熟悉 USB 端口器件、请您的工程师仔细检查。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    您的问题已得到解答。 我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题、您可以打开一个新主题。

    此致、

    Diang