大家好、TI 支持团队
我收到了客户的问询、如下所示。
e2e.ti.com/.../Inquiries-related-to-the-TPS2378-circuit-diagram.xlsx
我要求您将其整理到 Excel 文件中、请查看附加的电路图。
e2e.ti.com/.../1220.PoE_5F00_circuit.pdf
由于我们需要继续处理 PCB 页面、请尽快回复。
谢谢。
BR、
mj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 支持团队
我收到了客户的问询、如下所示。
e2e.ti.com/.../Inquiries-related-to-the-TPS2378-circuit-diagram.xlsx
我要求您将其整理到 Excel 文件中、请查看附加的电路图。
e2e.ti.com/.../1220.PoE_5F00_circuit.pdf
由于我们需要继续处理 PCB 页面、请尽快回复。
谢谢。
BR、
mj
尊敬的 MJ:
*关于下面热插拔 MOSFET 的操作,如果使用 PoE 电源,FET 打开,并且使用直流适配器(+5V)时,则将其视为关闭。 对吧?
在正常运行和使用 APD 引脚时、答案是肯定的。
*目前,请检查接地连接关系,如 VSS、RTN 和适配器 GND。 (操作无异常)
您的接地表在正常运行时是正确的。 请注意、热插拔是一个 N 通道 MOSFET、因此它具有体二极管、只能是单向断路器。
*在下表中黄色电池的 GND 连接中仅连接 PoE 时,所有 GND 都很短。 与 VSS 连接时是否不会出现问题?
请查看 TPS2378数据表的浪涌状态。 VSS 之后将有140mA 的钳位浪涌电流为电容充电。 之后、VSS 和 RTN 短路。

*备选案文3,PoE 优先级正在考虑之中。 在这种情况下、请详细说明接地的连接关系、例如 RTN、VSS、适配器 GND (APD-)、电源电路(使用 TPS2378DDA) GND 等
默认情况下,当使用 APD 时,适配器具有较高的优先级。 为了使 PoE 具有更高的优先级、需要将 APD 连接到 RTN。 此外、您可能还需要使用2个 ORing 二极管(假设在两个二极管都导通时 V_PoE 高于 V_adapter)。 当 V_PoE 关闭时、左侧 ORing 二极管确保0.1uF 电容器不能由适配器充电(如果0.1uF 电容器具有初始电压、则可能会阻止使用 PSE 进行检测和分类)。 不过、这仅供 PoE 和适配器考虑。 还需要考虑下游电路的序列。

对于原理图、我将在下周进行检查。
此致、
Diang
尊敬的 MJ:
有关 PoE 的两个问题:
1.能否显示 RJ-45输入端口的详细引脚配置? 我不是很理解现有的图。
2.电容 C17和 C18需要具有较高的 PoE 额定电压(正常情况下为37 - 57输入电压)。 同时、VDD-VSS 之间的总电容(热插拔开启之前)应小于0.15uF 、包括寄生电容。 通常使用0.1uF 电容。

我不熟悉 USB 端口器件、请您的工程师仔细检查。
此致、
Diang