This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV761:不同输出电压 LDO 的器件型号

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159777/tlv761-part-number-of-different-output-voltage-ldo

器件型号:TLV761

您好、专家团队

我在 TI.com 上看到了预发布的 TLV761、低 IQ 规格非常适合于便携式 EE。

这是一个固定输出 LDO、我想问它该器件是否有用于不同输出电压的详细器件型号?

谢谢!

BR

Joe

20221008.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joe、

    我不确定我是否理解您的问题。  

    生产材料 TI.com 产品页面上的计划输出电压似乎为 1.2、1.8、2.5、3.3、5、3.3V 输出选项目前可订购预量产器件。  

     1.2、1.8、2.5和5V 输出选项目前没有器件型号、因为它们尚未发布。

    这是否回答了您的问题?  

    谢谢、

    -Jimmy