This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:更高的电流输出(大于1600mA 最大值)?

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985376/bq25155-higher-current-output-than-1600ma-max

器件型号:BQ25155

您好!

除了我的应用蜂窝模块外、我非常喜欢此器件(BQ25155)在各个方面提供的功能组合。  
需要大约2.3A (2300mA)的峰值电流突发能力。 据我了解 、我可以为 BQ25155设置的最大值为1600mA

 577μs 突发电流、I 意味着-Δ I 峰值电流、每4.616ms 一次;而 GSM 无线电处于主动发射模式。

问题:  

  1.  是否有办法将 BQ25155与外部器件(例如 FET、浪涌电容器/秒)配合使用、以提供高达2.3A 的短时脉冲?
  2. 此系列或其他类似系列中是否有能够提供更高突发电流的替代器件?

请提供建议。 感谢您的及时帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    让我离线与您联系、了解有关此问题的解决方案。