This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62091:效率图

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159895/tps62091-efficiency-graph

器件型号:TPS62091

请提供 输入电压= 5V 时 TPS62091 (3.3V OUT)的效率图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以为我提供器件所需的开关频率(1.4MHz 或2.8MHz)。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是  TPS62091在 输入电压= 5V 和输出电压= 3.3V、开关频率为1.4MHz 时的效率测量值

    下面 是 TPS62091在输入电压= 5V 和输出电压= 3.3V、开关频率为2.8MHz 时的效率测量结果

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。