This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq769x0芯片组上 NTC 温度检测通道的精度规格

Guru**** 2547560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985978/bq76940-accuracy-specification-of-the-ntc-temperature-sensing-channel-on-the-bq769x0-chipset

器件型号:BQ76940
您好!

我们一直在尝试在 bq769x0芯片组上找到 NTC 温度感应通道的精度规格、但该规格仅适用于电池电压测量通道。
我们需要澄清 以下问题:
温度感应通道上的总体未调误差是多少?
2. ADC 的偏移、增益、INL 误差在最坏情况下的值是多少?
3.工厂校准的增益 +偏移补偿是否也适用于 NTC 温度感测通道?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、直接回答#1并不容易、因为精度有几个因素、其中包括:

    • 热敏电阻相对于温度的电阻
    • 用于偏置电阻器/热敏电阻电路的内部3.3V LDO 的电压
    • 内部上拉电阻器的电阻
    • ADC 的基准电压
    • ADC 的性能

    关于问题3、热敏电阻不使用电芯电压补偿(增益+偏移)。

    我 会私下向您发送一些可能有用的信息。

    此致、

    Matt