This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:TLV62084开关频率与负载电流特性间的关系

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084AEVM-828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137964/tlv62084-tlv62084-switching-frequency-vs-load-current-characteristics

器件型号:TLV62084

专家您好!

我们的客户希望将此数据设置为以下条件。

我在数据表上找到了仅处于2.5V 输出电压条件下的图。

*条件:输入电压5V、输出电压1.2V

请发送此数据吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    以下条件下、使用 TLV62084EVM (TLV62084AEVM-828评估模块)执行以下开关频率和负载电流特性。

    输入电压= 5V

    输出电压= 1.2V

    负载电流= 0.2A 至2A (阶跃变化为0.2A)

      

    如果您有其他问题、请再次联系。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moheddin、

    感谢您的反馈。

    这是我们客户的测试结果。

    它不同于您的数据。

    您能否检查它有什么问题?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    基本上、TPS62084在 DCS 控制下以2MHz 的标称开关频率运行。 在 DCS 控制系统中、开关频率可能会因电路损耗、传播延迟 和无源组件容差等多种因素而变化。  

    我想获得更多信息、以检查问题的实际位置。 请向我提供以下数据以供进一步分析。

    在 IC 引脚上测量的 VIN

    2.电感器电流波形

    3、开关节点电压、包括吨时间。

    4. PCB 布局以检查 VOS 引脚连接。

    请指明 PCB 上的测量点。

    我还想知道客户所需的开关频率?

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    客户的任何更新。 如果没有、您能否在收到客户的完整信息后立即关闭威胁并打开一个新威胁。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。