This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:关于 CC 死区设置

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160144/bq28z610-about-cc-deadband-setting

器件型号:BQ28Z610

您好!

    客户使用的是 BQ28Z610和1MΩ Ω CS 电阻器。  它们需要空载电流= 0、死区设置为4、CC 死区设置为40。  

请建议此设置是否合理。  对于1MΩ Ω CS 电阻器的这种设置、您有何建议?   

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件 mΩ 低至1m Ω 的电流感应电阻器。 我建议将其保留为默认值、因为它将支持它。

    客户可以执行 CC 偏移校准、以确保在负载为0mA 时没有电流流经感测电阻。 我建议客户遵循  第11.4节"电流校准"以实现最佳的 DF 参数调优。

    此致、
    何塞·库瑟