This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:第二次尝试使用 LMG5200进行布局:请求审查的实物

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159574/lmg5200-second-attempt-on-layout-with-lmg5200-kind-request-to-review

器件型号:LMG5200

您好!

我们将 LMG5200整合为正弦波源、该正弦波源可用作电源和 FM 命令通信源。
我们在第一个布局中遇到 LMG5200出现问题、我们怀疑这是因为我们错过了 LMG5200布局注意事项文档。

现在、我们已经完成 了重新布局、其中整合了布局注意事项。

TI 客户支持人员在这里指出 、我们请求应用工程师查看我们的新布局。
我们可以通过私人消息共享我们的设计。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geert、您好!

    是的、我们可以设置布局审阅。 如果您向我们提供了联系信息、我们将联系我们以接收设计文件、然后为布局审阅设置时间。


    此致

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    是否有办法秘密发送联系信息?

    谢谢、

    Geert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geert、

    我收到了您的电子邮件、我将关闭此处的主题、我们可以通过电子邮件继续。

    谢谢、

    Kyle Wolf