This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:SYNC/MODE 引脚控制

Guru**** 2531660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985782/lm61495-q1-sync-mode-pin-control

器件型号:LM61495-Q1

大家好、

您能否告知我是否可以在器件运行时动态控制 SYNC/MODE 引脚?

我想在运行时将 FPWM 更改为自动模式(反之亦然)。  

是否有任何疑虑?

您能否解释一下、当器件以足够低的负载电流以 FPWM 运行时、它的行为是如何进入 PFM 的、

然后最终将 SYNC/MODE 引脚设置为低电平? 反之亦然

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的、您可以在设备运行时动态控制同步/模式。  
    我们在验证过程中测试了此模式切换、但在验证过程中尚未发现问题。  

    我认为、当部件从 FPWM 切换到 PFM 或反之时、可以允许电感器电流变为负值、或在负载变化时限制为0A  


    谢谢

    -Arief