This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001:当 VOUT 为<3.3V 时、LDO 是否会自动切换至 VIN?

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985615/lm46001-will-the-ldo-automatically-switch-to-vin-when-vout-3-3v

器件型号:LM46001

在 系统不活动期间、我希望在1.8V 而非3.3V 的电压下运行 VOUT。

偏置使用输出来提高效率、但需要3.3V 的最小电压。

当 VOUT < 3.3V 时、LDO 是否会自动切换至 VIN?

或者、当 VOUT = 3.3V 时、我是否需要接地偏置并释放效率升压?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在 Vout < 3.3V 的情况下、将 BIAS 连接到 GND。

    由于内部 LDO 的压降、效率会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢你的答复。 我们都对接地偏置得出了相同的结论。

    我希望了解 如何将其保持在 VOUT 上 、而 VOUT 降至1.8V。

    内部 LDO 稳压器是要切换到 VIN 还是有问题?

    我可以看到、正向偏置埋入的二极管并排出烟雾。

    谢谢 Marshall、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的直觉是、切换到 Vin 供电必须接地、否则、我们只需指定 N/C

    我将确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队向我介绍了 EC 规范 VBIAS-ON 规范、并强调了在偏置连接到 Vout 且 Vout 低于 Vbias 上升- Vhys 的情况下、器件会将 LDO 电源切换到 Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Marshall、

    这是个好消息。 感谢您的重要帮助。

    你不仅找到了权威的答案,也是我希望得到的答案。

    祝你度过美好的一天!

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave 非常欢迎您的到来。

    如果需要器件上的其他支持、请跟进。