This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3711:器件型号建议

Guru**** 2826805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3711, TPS3899, TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159634/tps3711-part-number-suggestion

器件型号:TPS3711
主题中讨论的其他器件: TPS3899TPS3710

大家好、

我的设计中的主电源输入为12V。  我需要监控此12V 电源并生成 PGOOD 信号。

当电源电压大于10.5V 时,比较器的发电机电源状态良好。 比较器输出连接到可接受3.3V 电压电平的 FPGA。  

我计划使用 TPS3711来满足此要求。 请提供您对选择的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    TPS3711是一款较旧的器件、我建议 使用 TPS3899DL01DSER 来获得更好的电源。  TPS3899DL01DSER 具有一个可调感测引脚、此引脚可通过一个外部电阻分压器来监视12V 电源。 Vdd 引脚和复位上拉电阻器可由3.3V 电压供电。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    建议的器件 TPS3899具有 CTS 和 CTR 延迟引脚。 我的设计不需要任何延迟引脚。 我想使用 TPS3711或 TPS3710。 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我已根据我的设计要求选择了 TPA3710。 我已经连接了我的电路设计。 请您查看相同内容并提供反馈。

    VDD=3.3V

    监护电压为12V。 我已将阈值设置为限制10.5V。 Alse2e.ti.com/.../TPS3710DSER.pdfo请验证上拉电阻器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    设计和所有电阻值看起来都很好。  

    最棒的

    Walter