This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:并行的 RT/CLK 设置

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985688/lmz31710-rt-clk-setting-for-parallel

器件型号:LMZ31710

您好!

还有其他问题、但我们的客户也感到困惑。
在并行操作中、请告诉我从器件的 RT/CLK 和主器件的 RT/CLK、SYNC_OUT 的设置。
如果我需要500kHz、我在主器件的 RT/CLK 中设置169KΩ μ s、SYNC_OUT 与从器件的 RT/CLK 连接。  无需其他设置。
是这样吗?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将在下周一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您描述的连接正确。 我要添加的唯一内容是、我建议在跟随器器器件的 RT/CLK 引脚上添加一个169kΩ Ω 电阻器、作为设置其 FSW 的备份。

    相关应用手册的链接如下。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva695