This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:有关 LM5145 ILIM 引脚的问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159742/lm5145-question-about-lm5145-ilim-pin

器件型号:LM5145

大家好、

我是 Jayden、对 LM5145 ILIM 引脚有疑问。 在我的客户应用中、在分流电阻器电流感应模式下、ILIM 和 GND 之间的最大电压约为-440mV。 但 ILIM 的绝对最大额定值为-1V、数据表中的建议值为0V。 是否适合应用? 它是否会影响船舶的长期稳定性?

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    是的、没问题。 请注意、使用分流电流感测时、ILIM 上无需 RC。 这仅用于 Rdson 电流感应、以避免负尖峰。

    以下是其他意见:

    1. 20mΩ 1 Ω 分流器时、功率损耗可能很高。 RDSon 感应无损、通常用于高电流(>10A)应用。
    2. 低侧 FET 上不应存在栅极电阻器、尤其是下拉电阻、因为这会导致 CDV/dt 引起的栅极尖峰。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回复!

     它是否会影响 RC 何时处于 ILIM 上 并使用分流电流感应?

    非常好的评价    2.2Ω 2.2Ω、 低侧 FET 上不应存在 R66=2 Ω 和 R69=2 Ω 的电阻、以最大限度地减小 dv/dt 感应导通的影响。

    它是否与高侧 FET 相同?  在这种情况下、选择 FET 有哪些要求?

    谢谢。

    此致

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayden、

    高侧 FET 可以使用引导电阻器来控制导通(然后无需栅极电阻器、从而改善布局)。 ILIM 上的 RC 不应影响分流电流感应的行为、但您可以移除电容器并改用0Ω Ω。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的大力支持!

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jayden。