This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230A 能否与 INA231A 等1.8V I/O 搭配使用?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA230, INA237, INA238, INA228, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985622/will-a-ina230a-work-with-1-8v-i-o-like-the-ina231a

主题中讨论的其他器件:INA230INA237INA238INA228INA233

尝试找到 Mouser 所拥有的封装、它们具有 INA230A、但没有 INA231A、我们需要 uA 工作功率和1.8V I2C +警报。

TI、 INA231AIYFDR 您的系统无法识别 Mouser 列出的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您使用 TI 论坛。 简而言之、答案是否定的、INA230不能执行1.8V 逻辑(请查看下面的解释)。 话虽如此、我不明白为什么不能使用 INA231A。 我可以在 此处看到 Mouser 在 TI 系统中提供的相同器件型号: https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=INA231AIYFDR。 此外、您提供的 Mouser 链接中似乎有此器件库存。   

    对于 INA230,INA230的最低高电平输入电压为0.7*VS。 该器件的工作电压最低为2.7V。  因此,在最小电源电压下可被检测为逻辑高电平的最小电压为0.7*2.7=1.89V。 因此、这对于1.8V 逻辑不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我忘记了数据表上的位置、即使 Vs 为2.7V、该器件也无法正常工作。 我们可以将 INA231A (无选择)用于基于1.8V 极低功耗远程电池的项目,但很难将球状器件与 Weller 焊接台焊接在一起:)...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否了解过 INA233?  它还支持1.8V 逻辑、但采用 VSSOP 封装。  INA228/INA238/INA237也支持1.8V 逻辑、但可能会消耗比您所需的更多功率。