This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:充电异常

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159883/bq24133-charging-abnormal

器件型号:BQ24133

尊敬的专家

连接到15V 的外部电源并启动主板。 电路板的功耗为141mA。 插入未充满电的电池、并使用万用表测量 BQ24133 STAT 引脚的高电压(3.3V)和低电压(0.019V)电平变化。 它表示电池充电不正确。

因此、我们进行以下测试:

1.测试粘度电压=0.133V>0.12V,正常电压;测试充电器 VREF_3.3V=3.293V,BQ24133电源电压正常,BQ24133不工作,因为粘度小于0.12V 或不包括芯片电源电压误差

2.确认电路板功耗电流为142mA 、不低于 2.75A、电流不超过限制

 3、测试 BQ24133-PIN18电压、即 VOVPSET (#3)=1.390V、VOVPSET (#2)=1.372V、VOVPSET 理论值=R607/(R604//R97+R607)*AC-DC_PWR=1.388V、0.5V<VOVPSET = 1.390V/正常电压、不超过1.372V;正常电压限值1.372V;

 4.测试 BQ24133引脚10电压、即 VTS (#3)=2.072V、VTS (#2)=2.069V;

当电池不存在时、VTS 的理论值=(R612/R620)/(R612//R620+R610)* Charger_VREF_3.3V=1.109;

当电池就位时(假设 NTC 电阻温度为25℃、RNTC=10K)理论值 VTS =(R612//R620//RNTC)/(R612/R620//RNTC +R610)* Charger_VREF_3.3V=2.119V 接近2.072V 和2.069V。BQ24133不工作或不工作、因为电池温度超过了限制

5、测试 TP99电压(电池电压检测电路)为(#3) 2.547V、(#2) 2.349V、VTP99理论值=VBAT*(R140/(R140+R135))=2.65、

当 VBAT (#3)=12.27V 时、VTP99 (#3)应该=2.583V;当 VBAT (#2)=11.31V 时、VTP99 (#2)应该=2.381V;

考虑到电阻误差、2.547V 和2.583V、2.349V 和2.381V 彼此接近、这可决定电池位置。

 6.主板卡被 BQ24133替换, 通电后充电正常。

下面是 sch:

e2e.ti.com/.../3808.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    仅需说明一下、更换 BQ24133后、您的电路板能否正常充电?

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的林红

    是的,你是对的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 那么这意味着您的设置/电路板是正确的。 可能是焊接不良或 IC 上的一些其他问题。