This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:LM3150负载更改问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984002/lm3150-lm3150-load-change-issue

器件型号:LM3150

大家好、

我的客户在使用 LM3150时遇到了一些问题、请帮我们解决

使用 LM3150时、我们发现负载电流大时会出现异常现象。

附件中包含原理图和测试波形、请帮助我解决负载电流较大时输出异常的原因。

e2e.ti.com/.../LM3150-issue.docx

提前感谢您的帮助!

BR

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简森

    我不确定您的 SW 节点如何具有1Vpp 振幅、请仔细检查。
    我认为您的 VCC 电容器的大小不足。

    我们建议使用4.7µF 并且您使用的是0.1µF。 请调整大小、查看问题是否已解决。

    您的电感器电流达到15A、电流限制电阻器是否靠近 IC? 请改进此电流限制布线。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Orlando 

    首先感谢您的善意帮助。

    我帮助回顾了设计。 目前、我移除了 VCC 电容器并正常工作。 然而、当输出负载大约为1A 时、将有一个明显的输出电压降、大约 Vout=20V/1A (正常输出被设定为22V)。 当负载为2A 时、输出电压接近15V。  电解电容器离 VCC 非常远。 我怀疑这是因为上管在导通过程中需要向 VCC 提供大电流、但电容器太远、无法提供电压、因此会下拉。 除此之外、您还有其他想法吗?

    BR

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简森

    很抱歉、我在升级 E2E 时未看到这种情况。

    实际上、VCC 电容器 CVCC 应该是陶瓷电容器、并且应该非常靠近 VCC 引脚、您需要低 ESR 和低 ESL 连接。

    这很重要、因为 VCC 直接通过 BST 提供 LG 输出和 HG 输出。 如果 VCC 有噪声、FET 将无法正确切换。

    如 LM3150数据表的表1所示、我们建议使用 X7R。  

    请将 VCC 更改为陶瓷电容器并靠近 LM3150 IC。

    -奥兰多