This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:原理图审阅

Guru**** 2537860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159444/tpsm5d1806-schematic-review

器件型号:TPSM5D1806

e2e.ti.com/.../1806.pdf

为了生成1.8V 和1.5V 输出电压、我们强制在使能引脚中施加相应的电压、如 pdf 中所示。 这是正确的方法吗?EN1和 EN2引脚中的电压电平分别是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、  

    我再次将此任务分配给 Ryan Chen、我们将在 下周进行审核  

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    调节输出电压的方法是更改反馈电阻分压器、该分压器位于输出端而不是 EN 端。  

    当 EN 大于1.2V 时、该器件将工作、当其低于1.1V 时、该器件将停止开关  

    在本例中、对于1.8V 输出、我建议使用26.1k 的顶部反馈电阻器和10k 的底部反馈电阻器。

    1.5V 输出、我建议顶部反馈电阻为20k、底部反馈为10k  

    最棒的  

    Ryan