This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:我们是否有具有内部偏置电源的全桥控制器、与 LM5036类似?

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159208/lm5036-do-we-has-the-full-bridge-controller-with-internal-bias-power-supply-similar-as-lm5036

器件型号:LM5036

大家好!

我们是否有具有内部偏置电源的全桥控制器、与 LM5036类似? 未通过在 TI.com 中搜索找到它。

如果有一个或正在开发中的 RTM、请告诉我!

Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shuai、

    LM5036仅是一个具有内部偏置电源的 IC (半桥)。 它针对四分之一砖型或1/16砖型的中等功率。 我想知道您的应用是什么、例如输出功率和终端客户?

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean!

    确切地说、EE 是400W 1/8砖型。 客户需要 FB 以实现更高的效率。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们是否有内部偏置电源的全桥控制器计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短期内没有计划。 也许可以对全桥使用外部驱动器和 MOSFET、但这会占用更多空间。

    我们的客户是谁?