This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:充电电流和终止电流

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983302/bq51050b-charging-current-and-termination-current

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ25100

大家好、

我想在我的设计中使用 BQ51050B。 我还选择了80mAh 锂聚合物电池、根据数据表、可以使用标准充电(0.2C => 0.2 * 80 = 16mA)和快速充电(0.5C => 0.5 * 80 = 40mA)。

根据数据表、 BQ51050B 的电池充电电流限值(Ibulk、请参阅数据表的第8页) 为500 - 1500mA。 将 Ibulk 设置为500mA (我认为这是 BQ51050B 的最小充电电流)对应于大于5C 的充电电流、恐怕这会损坏或降低电池性能... 这是否意味着我无法将此充电器与我的电池配合使用? 请提供建议。

在以下查找电池数据表:

谢谢

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果尝试将充电电流设置为低于500mA、我们不保证精度。 在安全方面、此充电器不适用于此电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的响应。 您是否必须为我的应用推荐您的系列的无线充电器? 我必须将充电电流设置为低至16mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    其他无线充电器将具有相同的规格。 如果计算结果显示电阻器值是可行的、则可以将其设置为500mA、但我们无法保证精度低于500mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、

    我将通过集成无线充电器接收器和锂聚合物电池充电器来重新设计系统。 我正在考虑 BQ51050和 BQ25100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    这听起来不错。 准备好后、您可以随时开始新主题、进行原理图审阅。 否则、如果没有更多有关 BQ51050B 的问题、我将关闭此线程。