This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176用作升压芯片

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159938/lm5176-lm5176-is-used-as-a-boost-chip

器件型号:LM5176

大家好、我想咨询一下、我有一个项目。输入12V-24V、输出25V、我想使用 LM5176、我想咨询 QH1和 QL1、是否将其作为升压器件删除、这是否有风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongwei、

    升压侧不能使用只有2个晶体管的器件。 例如、器件启动时需要降压侧。 如果您知道降压侧所需的功率比正常运行期间低得多、则可以尝试使用更小的 FET。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上测试了它、并删除了降压侧的 FET。 只有泄漏电流不同、未发现异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongwei、

    我们不建议这样做、但器件的最终用途由您控制。

    此致、
    Brigitte