This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:BQ2057WSN 损坏

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983388/bq2057w-bq2057wsn-damage

器件型号:BQ2057W
主题中讨论的其他器件:BQ2057

早上好、

我请求您的帮助是因为我遇到了 PCB 上安装的 BQ2057WSN 问题、要为2S1P 锂离子电池充电、请单击此处的链接获取所有技术信息:

我用于为电池充电的电源的医疗级别为12V、来自 MeanWell (型号 GSM60E12)。 电缆长度约为90厘米。

在 PCB 测试期间、我所面临的是、随机地、当我插入电源时、BQ2057会以不可逆转的方式受到损坏。

我在此附上原理图:

以绿色突出显示的元件未焊接在 PCB 上。

BQ2057配置为 MOSFET 配置、再充电电流为500mA。

P-MOS 模型为 :781-SUM55P06-19L-E3。

您是否知道如何消除这种奇怪的行为?

非常感谢您的帮助、

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我忘记同时强调 R128、这是一个未焊接的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    您能描述发生的损坏吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    所发生的情况是、流入电池的电流是、当我插入电源时、没有电流流入电池。  

    当我移除它时、PCB 的整体消耗增加了约30mA。

    这种电流消耗肯定与 BQ2057的损坏相关、因为如果我从 PCB 上移除芯片、电流消耗会返回到正确的值。

    如果您需要任何其他信息、请随时咨询、非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    这是否在之前发生过、还是第一次发生?  

    查看原理图、我注意到 TS 对 CC 引脚有直接影响。 这是有原因的吗? 您是否尝试使用它来控制 PFET?

    您是否有多个商品已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    也是在以前发生的、所以我添加了一 个100nF 作为输入滤波器电容 (未显示在原理图中)、以避免 Vcc 引脚上可能出现过冲。

    -是的、我使用的是采用 MOSFET 配置的 BQ2057、因此 TS 引脚通过 R122和 R130连接到 CC 引脚。 配置应与    开发板原理图中建议的配置相同。

    -是的,在一批20块电路板上,我有7块 PCB 以同样的方式损坏

    非常感谢、

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    您是否使用 BJT 参考原理图?  

    这在我们具有 FET 的示例原理图中看不到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    是的、我们使用 BJT 参考了原理图。

    您认为这会导致问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    是的、这可能是 BJT 配置的问题。 BJT 原理图允许 IC 调节进入 BJT 的电流、而 FET 配置应允许对 FET 的栅极进行电压调节。