主题中讨论的其他器件:BQ2057
早上好、
我请求您的帮助是因为我遇到了 PCB 上安装的 BQ2057WSN 问题、要为2S1P 锂离子电池充电、请单击此处的链接获取所有技术信息:
我用于为电池充电的电源的医疗级别为12V、来自 MeanWell (型号 GSM60E12)。 电缆长度约为90厘米。
在 PCB 测试期间、我所面临的是、随机地、当我插入电源时、BQ2057会以不可逆转的方式受到损坏。
我在此附上原理图:
以绿色突出显示的元件未焊接在 PCB 上。
BQ2057配置为 MOSFET 配置、再充电电流为500mA。
P-MOS 模型为 :781-SUM55P06-19L-E3。
您是否知道如何消除这种奇怪的行为?
非常感谢您的帮助、
Matteo