This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-12EVAL:输出异常、开关期间输出出现振荡。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159749/lm5116-12eval-output-is-abnormal-there-is-an-oscillation-in-output-during-the-switch

器件型号:LM5116-12EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5116

Vin = 15V Vout = 12V Iload = 1A (无论有无 JMP1波形不变)

为什么波形与数据表中的波形如此不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason  

    根据您所连接的波形、输出负载电流不足以进入 DCM、如图11所示。 您会减小输出电流吗?

    -Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iout = 0.01A、LM5116为  二极管仿真模式。

    但它仍然是 FCCM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason  

    它是 DCM 中的电感器电流波形。 请将您的波形与图11中的 IL 波形进行比较。

    -李家祥