This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:DESAT 保护配置的响应时间

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732, UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985754/ucc21732-q1-response-time-for-desat-protection-configuration

器件型号:UCC21732-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21732UCC21750

您好!

我正在尝试在设计中使用 UCC21732、数据表中的 DESAT 保护配置显示为第9.2.2.7.2节。 但是、数据表似乎仅 提供 OC 保护配置的延迟信息、 如第7.5.1节中的图38所示。 因此、我想知道 在 DESAT 情况下、保护的响应时间是多少?由于发送到 OC 引脚的信号与 OC 情况不同、因此延迟的开始定义是什么(它不会以 接近零 的值开始)?  

谢谢、

Pengkun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pengkun、

    时序实际上与 UCC21750非常相似、只是没有前沿消隐时间。 消隐时间由电阻器和电容器值设置。 由于 OC 引脚不会生成自己的电流源来为消隐电容器充电、因此您需要使用 VDD 电阻来为其充电、但电流实际上不是 tblk*Idesat=C*V 那样呈线性

    具有 OC 的 DESAT 时序图以及下面复制的计算

    我们在此处提供了一个计算器表、可帮助计算具有 OC 配置的 DESAT 的 T_BLK、强烈建议尝试使用该表、因为它将有助于设计。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc695

    如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮。

    最好

    Dimitri