This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:Ucc3895

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160101/ucc3895-ucc3895

器件型号:UCC3895

您好!

我在直流/直流转换器应用中使用 uc3895控制器这是全桥拓扑、但我们需要半桥、假设我将仅使用来自输入 QA、QB 的两个信号)它有什么问题?

因为我的输入电压最大值为85V DC、所以输出电压为15V、35A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramar:

    如果您是全桥和半桥拓扑方面的专家、则可以完成此操作。  然而、UCC3895针对相移全桥设计、转换、旁路或禁用半桥功能可能会比这更麻烦。

    您能否简单地使用 LM5035等针对半桥的控制器?

    此致、

    Eric