This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:BQ24210查询

Guru**** 2385020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985353/bq24210-bq24210-query

器件型号:BQ24210

你(们)好

客户用 bq24210设计了原理图、并找到以下查询。

1、EN 引脚连接至 PG、BAT 连接4.2V、ISET 充电电流390mA、无负载、并为 VBUS 供电、电池电压<3.6V、   

但充电电流仅为100mA、无法达到390mA、电池电压充电至3.6V、充电电流降至1mA。

2、 当 VBUS 连接到太阳能电池板时、VDPM 设置为5V。

当太阳能电池板的输出功率在弱日光或自然光线下较低时、使用示波器捕捉 EN 引脚波形、EN 引脚跳高或低。

30μA、电池通过 BAT 引脚进入芯片、内部灌电流为20 μ A。 如何避免这种现象?

请就这一现象提出一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    太阳能电池板是否能够提供足够的电流? 如果配置的充电电流为390mA、则太阳能电池板必须能够提供此电流。  

    [ 30μA userid="259355" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/985353/bq24210-bq24210-query ]此时、电池通过 BAT 引脚进入芯片内部灌电流为20 μ A。 如何避免这种现象?[/引述]

    这可能是由于 EN 引脚连接到/PG 引脚。 如果电压下降、/PG 引脚不再出现有效输入、因此 EN 引脚可能会波动。  如果不需要控制电荷、则只需将该引脚拉至灌浆。