This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:是否仅在启动期间启用了有源电流限制功能?

Guru**** 2514405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136144/tps22811-is-the-active-current-limiting-feature-only-enabled-during-the-startup

器件型号:TPS22811
主题中讨论的其他器件:TPS25981

您能否帮助检查 ILIM 是否仅在启动期间启用? 如果是、在 正常运行期间、当电流低于快速跳变阈值(upLIFT)时、如何限制电流? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    感谢您的联系。 电流限制仅在启动期间。 这是一款负载开关器件、因此在稳态期间不会有电流限制。 请查看具有电流限制的电子保险丝 TPS25981。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    谢谢你。 客户现在正在评估 TPS25981的12V 输出。 他们希望了解 TPS25981是否支持以下2种条件:

    1) 1)电容负载为3300uF、启动电流为3A、启动时间要求为25ms;

    2) 2)如果为 TPS25981设置 ILIM=5A、当负载电流为9A 时、仍低于 短路阈值10A、则在客户使用负载电流监控器信号禁用它之前、它能否继续运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我将在周五之前返回印度东部时间。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我们无法同时修复启动电流和启动时间。 例如:我们可以将启动时间选择为25ms。 在25ms 内,dVdt 电容应约为7.5nF。 现在充电电流将约为1.4A。 根据设计计算器器器件可以支持这一点。

    客户可以使用产品页面上提供的设计计算器。 他们可以输入要求、计算器将指示启动是否成功。  

    2.在定时器持续时间之前、器件将允许高达2倍的电流限制。 请查看 数据表中的8.3.3.2稳态期间的断路器。 9A 应该正常。 客户将如何禁用? 如果他们使用一些外部逻辑、那么他们必须确保在尝试禁用之前计时器没有结束。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    TPS25981能否 支持 CC 模式测试? 我还记得之前的电子保险丝不建议使用 CC 模式进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    为了检查稳态期间的 OCP 响应、我认为使用 CC 模式应该是可以的、因为器件是断路且不限制电流。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库纳尔

    通常情况下、客户将对所有测试条件(包括启动)使用 CC 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    启动期间、CC 负载也可能会出现问题、因为它不是实际负载。 随着 VOUT 的增加、实际负载将缓慢增加电流消耗。 我建议将 CC 负载导通电压保持在3V 以上。  

    如果客户有可用的 CR 模式、那么我会推荐它。

    此致

    Kunal Goel