This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:变压器审查

Guru**** 2534900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985795/tps23755-transformer-review

器件型号:TPS23755

 您好、Bu:

您能否帮助检查所连接的变压器是否适合与 TPS23755配合使用? 变压器是否有任何特殊要求?

输出为12V.e2e.ti.com/.../Sunlord_5F00_TWPEP131313B305T_5F00_DS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

     

    变压器是直流/直流转换器中最关键的组件。 我建议使用 EVM/参考设计中使用的确切变压器。 否则、需要重新计算大部分设计。 这是因为 PSR 调节在很大程度上取决于变压器层的堆叠和绕组方式。 这些通常不会显示在规格表中,因此即使变压器“完全相同”,我也无法保证它可以正常工作。

     

    如果客户有首选的变压器供应商、我发现一种好方法是向变压器供应商提供我们的变压器堆叠方法、以便他们可以设计相同的变压器。 我将向您发送一封包含变压器堆叠方案的电子邮件、供您分享。 谢谢!

     

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师