This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:是否有发布2.4V 和3.6V 检测电压选项器件的计划?

Guru**** 2590140 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV840, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985847/tlv840-do-you-have-any-plan-to-release-2-4v-and-3-6v-detection-voltage-option-device

器件型号:TLV840
主题中讨论的其他器件: TPS3840

 大家好、

 我的一位客户正在寻找具有2.4V、2.9V、3.6V 检测电压和可调延迟时间的电压监控器。

 他们还对 TLV840CADLxx 感兴趣。 但 该器件没有2.4V 和3.6V 的检测电压选项作为 RTMed 器件。

 您是否有计划发布 TLV840CADLxx 的2.4V 和3.6V 检测电压选项器件?

 请给我回复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San

    我会将您的请求转发给合适的人员、希望他们能很快为您提供一些答案。  

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    我找到了一些信息、可以回答您的一些问题。

     TLV840MADL36DBVRQ1 (汽车级) 3.6V 型号将于2021年4月发布。  有人提到客户正在申请 TLV840C 版本、客户是否对 TLV840M 版本感兴趣?  此型号具有/MR 引脚、因此客户需要将该引脚拉高或保持悬空。

    我们没有2.4V 型号选项、但最接近的型号是 TLV840MADL22DBVRQ1 (2.2V 阈值)、该器件将于2021年4月再次发布。  另一个选项是 TPS3840DL24DBVR、其封装与 TLV840器件相同。  同样、TPS3840DL24DBVR 器件具有/MR 引脚、因此客户必须将该引脚拉高或保持悬空。

    您是否知道这些器件将被放置在什么类型的应用中、以及机会有多大?  音量是多少?  客户名称?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ben、

     非常感谢您的快速回复和 RTM 信息。

     我将检查客户是否对 TLV840MADL36DBVRQ1、TLV840MADL22DBVRQ1感兴趣

     和 TPS3840。  此外、我还将同时检查其应用和产量。

        我将在检查后告诉您结果。

     再次感谢 、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    请随时向我们发布。  谢谢!