This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:负载瞬态的 PSpice 模型

Guru**** 2036780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137596/tps55289-pspice-model-for-load-transient

器件型号:TPS55289

TPS55289支持团队

用于启动的 PSpice 模型已发布。 但未发布负载瞬态模型。 何时发布?

如果可能、我希望您释放 SIMPLIS 的仿真文件(启动和负载瞬态)。

谢谢

TAMIO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    您可以在 TI.com 上使用 PSpice 模型进行负载瞬态仿真。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    我使用 TI.com 上的仿真模型尝试了负载瞬态仿真。 但它看起来像 FPWM 模式。 我想仿真  PFM 下的负载瞬态。 如何设置为 PFM?

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    您是否已尝试将 MODE 引脚连接至低电平?  

    或者、在参数列表中、您可以更改为 FPWM = 0、然后模式= 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zack、

    当我设置 FPWM = 0且 MODE = 0时、我可以看到运行模式处于 PFM 模式。 但是、过冲和下冲电平与使用 EVM 的实际测量数据有很大不同。

    感谢您的配合、我在客户的测量条件下收到了负载瞬态数据、因此此 E2E 将关闭。

    谢谢

    TAMIO