This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:您能否使用被动电池平衡控制器实现主动电池平衡

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76952, EMB1428Q, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985712/bq76920-can-you-implement-active-cell-balancing-with-a-passive-cell-balancing-controller

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ76952EMB1428QEMB1499Q

我需要在 BMS 中实现主动电池平衡。 我想使用 BQ76920或 BQ76952进行电池平衡、但 我愿意使用其他芯片进行有源电池平衡?

我的问题是:

1.是否有办法对这些芯片进行主动平衡?  我怀疑这个问题的答案是“否”,但我想我会问任何问题。

2.如果答案#1为否、是否有提供有源平衡的类似产品、或者是否只有 EMB1428Q + EMB1499Q 解决方案? 换言之、是否有一个组件仅实现开关+有源电池平衡算法、而无需在 MCU 中对感应/开关操作进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    不可以、BQ76920和 BQ76952都使用被动均衡。  您可以使用从这些监视器中读取的电压作为主动电池平衡系统的输入。

    2.是的、这是我们提供的当前主动电池平衡芯片组。   我必须 由 MCU 控制。