This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845:与其他相似封装控制器的比较

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TL2845, UC2845, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985762/tl2845-comparison-against-other-similar-package-controllers

器件型号:TL2845
主题中讨论的其他器件: UC2845UCC28C43

您好!

与 TL2845匹配的封装/引脚排列的所有控制器是什么。 例如、我看到一个 UC2845。 但是、我为什么要改用这个、因为它的成本更高? 还有其他系列吗?为什么它们更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个 UCC28C4x、它是其中的最新版本。  它们是类似的。  我建议您使用 UCC28C4x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我喜欢更快的输出和更低的工作电流。  UCC2813有哪些优势? 为什么它的成本增加2倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我向您建议的、应使用 UCC28C43。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道价格是如何设置的。 如果您可以使用价格更低的器件、则可以使用它。 您可以比较数据表中的规格表、查看低成本产品是否满足您的需求。