This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:是否有引脚兼容的器件?

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985897/tps92515-is-there-a-pin-compatible-part

器件型号:TPS92515
主题中讨论的其他器件:LM3409TPS92512

您好!

此器件目前不可用。
是否有一个器件具有(几乎)相同的规格并且与该器件引脚兼容?

此致、

Jeroen Gollenbeek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有引脚兼容的器件。 您可以考虑 LM3409、它与之类似、但是控制器(外部 PFET)或 TPS92512/3。

    谢谢

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    感谢您的快速回答、您是否有其他想法可以让我们了解该组件的用途?

    此致、

    Jeroen Gollenbeek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    如果您需要少量(<50件)、我可能能够在本周即将结束时做些什么。 但是、对于任何其他情况、您都需要按照 TI 或您的分销商提供的交货周期进行操作。

    此致、

    Sumeet