This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:UCC27524上的负尖峰

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985909/ucc27524-negative-spike-on-ucc27524

器件型号:UCC27524

大家好、  

在测试期间、我们发现 UCC27524的 INA 引脚上有-0.5V/22ns 的尖峰。 没关系吗? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输入上的-0.5V 持续22ns 应该是可以的、但这可能是由长探针接地引线专门测量引起的。  

    确保客户使用 Tip & Barrel 方法或短接 GND 探针连接来捕获测量值。

    供参考的 UCC27524A (最大-5V 绝对电压)也可用、并且是 P2P、除了输入端具有更好的负电压处理能力外、它具有相似的性能。

    此致、

    -Mamadou