This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A PD 适配器无法充电

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985385/bq25703a-bq25703a-pd-adapter-can-not-charge

器件型号:BQ25703A

你(们)好

客户设计的原理图采用 bq25703A C 型5V 为单节电池充电是正常的。

如果使用带 PD 的适配器进行充电、请找到 PD 禁用、插入 PD 适配器后、CHRG_OK 上拉、但很快下拉、如何使用 PD 快速充电?

附上了原理图供您参考。

e2e.ti.com/.../BQ25703A-TypeC-charge-design.pdf

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

     

    让我们首先调试为什么在插入 USB PD 适配器后很快将 CHRG_OK 拉至低电平。 只要 VBUS 电压有效(VVBUS_Conven < VBUS < VACOV)并且没有故障、CHRG_OK 就应保持高电平。

     

     

    您能否在同一张图上捕获显示 VBUS、CHRG_OK、REGN 和 VSYS 的波形、与数据表中的图48类似?

     

     

    此致、

    Angelo