This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:省电过高

Guru**** 2525050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034, LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985890/lm5026-power-saving-too-high

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件:LM5034

您好!

对于使用的 LM5026/LM5034、9~36V 输入电压和9~75V 输入电压、150W~300W 直流/直流转换器中存在一些节能问题。

150W~300W 有源钳位正激式转换器、客户在使用同步整流时遇到节能问题、

现在节能为5W、需要降低至1W。 需要向 TI 寻求帮助。 谢谢。  

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、测量并检查5W 的输出功率。